This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ERAD 访问以及是否需要在软件中实施?

Guru**** 2567715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331256/tms320f28p650dk-erad-access-and-does-it-need-to-be-implemented-in-sw

器件型号:TMS320F28P650DK

团队、

ERAD 是否可以通过 JTAG 完全编程?或者我们是否需要在软件中添加代码来读取分析数据?

链接

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该专家目前在星期二之前不在办公室、请期待届时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    ERAD 有两种类型的所有权您可以完全将 ERAD 模块的所有权移交给软件或调试器、两者都可以共享 ERAD 模块或 ERAD 没有所有者。 您可以通过 JTAG 对 ERAD 模块进行编程。

    请参阅本节:ERAD 所有权、初始化和复位。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!

    此致!

    马瑞安