This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:在程序执行期间连接 XDS100

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333340/tms320f280049-connecting-xds100-during-program-execution

器件型号:TMS320F280049

您好!
我要连接在运行 F280049的上的 XDS100。 我可以连接到目标、但执行停止、我必须恢复执行。 如何在不停止执行的情况下连接到目标?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    我不确定这是否可行、我需要提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、  

    我在离线的电子邮件中复制了您。 CCS 中有一项功能或许能够执行此操作、但我无法使其正常运行。

    此致、

    本·科利尔