This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法持续刷新表达式窗口

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333560/tms320f28379d-continuous-refresh-of-the-expression-window-does-not-work

器件型号:TMS320F28379D

您好!
我在 CCS 9.2中的"Expressions"窗口的持续刷新功能存在问题。 我n´t 这是旧版本、但在项目运行期间我不想更改版本。 昨天、这个函数运转正常。

激活此功能后、"Expressions"窗口仅更新一次、不会连续。 之后、表达式窗口不再更新。
DSP 运行正常、单击刷新按钮即可获得实际值。 我的所有工作区都会出现问题。

如何解决该问题?


谢谢!

拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    我没有这个版本的 CCS、所以这些选项可能不可用、但是你能否检查 CCS 首选项中的"连续刷新间隔"设置是什么? 转至窗口>首选项以打开以下窗口:

    此外、请尝试清理项目(右键单击项目文件夹、然后选择清理项目)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:
    感谢您的答复。

    我已n´t 该项目、但这并未解决问题。 我已经对首选项进行了屏幕截图。



    我n´t 在软件和 CCS 上进行任何更改。 昨天一切都好,但今天上午问题突然出现。


    非常感谢

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有n´t 在软件和 CCS 中进行任何更改。 昨天一切都好,但今天早上问题突然出现。[/报价]

    请尝试清洁您的环境。

    从步骤9.4.2和9.4.3开始。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide

    如果这不起作用。 另请尝试步骤9.7.3、9.7.4和9.7.5

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#delete-the-debug-launch-configuration

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ki:
    我已经进行了步骤9.4.2、9.4.3以及9.7.3、9.7.4和9.7.5。 n´t、这无法解决问题。

    是否有其他可能导致此问题?


    非常感谢

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述步骤应已重置您的环境。 问题是什么。

    我知道您更喜欢使用 CCS 9.2、但您是否也可以尝试安装最新的 CCS 版本12.6.0、看看这个问题是否也发生了?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ki:
    我已安装 CCS 版本12.6且可以正常运行。 n´t 版本12.6首次启动后、调试探针(XDS110)已更新、但这并未更改结果。 12.6版正常运行、9.2版不可行。

    之后、我再次重复了9.4.2、9.4.3和9.7.3、9.7.4、9.7.5中的步骤。 n´t 调试器后、连续刷新仅工作三次、之后不再工作。



    此致

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法解释为什么它停止工作,尽管你清理了环境。 也许尝试全新重新安装?

    请注意、CCS 9.2非常旧、不受支持。 我强烈建议迁移到12.6.0、前提是它对您很有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ki:
    我认为我们现在必须转到新版本。 这可能会给现有的和已经过测试的代码带来风险。
    我看到新版本的 CCS 安装在单独的目录中、因此可以与旧版本进行比较。


    感谢您的支持。

    拉尔夫