This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:VerifyXTAL ()故障原因

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338171/tms320f28p650dk-verifyxtal-fail-reason

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

使用20MHz 晶体振荡器。

但是、VerifyXTAL (20)函数偶尔不会通过。

VerifyXTAL ()函数失败的可能原因是什么? 通过这项检查的标准是什么?

此外、这是否会影响 SDFM 滤波器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我们使用了错误的  VerifyXTAL()函数。 这没问题。