我的 ADC 外部 Vref 为2.048伏。
是否必须所有 ADC 输入通道信号电压电平仅连接2.048V 以下?
我是否也可以将3V 信号用于其中一个 ADC 通道中的输入测量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的 ADC 外部 Vref 为2.048伏。
是否必须所有 ADC 输入通道信号电压电平仅连接2.048V 以下?
我是否也可以将3V 信号用于其中一个 ADC 通道中的输入测量。
你好,萨加,我道歉的困惑。 基准电压和输入电压在 ADC 模块内部调节、这样、无论基准模式如何、都可以始终使用完整输入范围(0-3V)、并且可以使用 技术参考手册中的公式计算转换结果

提供多个基准模式的目的只是为了让客户在选择外部精密基准电压器件时具有灵活性。
如果这仍然没有回答您的问题、请告诉我。
您好、Sagar、如果您已为 ADCREFSEL 寄存器中的 REF_SEL 字段选择了01b 并在 ADCREFIN 引脚上连接了2.048V 电压、根据上面的公式、您可分别针对1V、2V 和3V 获得1,265,2831和4095的转换结果。 请记住、根据系统中的噪声以及数据表中指定的 ADC 失调电压、增益和线性误差、您可能无法获得这些准确值。
同样、如果您已选择00b 使用内部基准电压、则可以预期 在预期的误差容差范围内分别获得1V、2V 和3V 的1,265,2831和4095的转换结果。 没有3V 外部基准模式。
如果您使用定制硬件、还需要验证 ADCLO、ADCREP、ADCREFM 和 ADCRESEXT 的其他 ADC 引脚连接是否符合数据表要求。
因此、我的分辨率将是 Vref / 4096 = 2.048/4096 = 500uV
或
3V/4096= 732 μ V
[/报价]无论使用何种基准模式、分辨率始终为732mV。
此 TMS320F2883的设计方式是否使得它只能提供完整计数4096 ( 尽管存在2.048V1.5V 和1.024V 等任何外部 Vref)?正确 F28335 ADC 的设计便于无论使用何种参考模式、均只能获得4095的3V 或以上输入转换。
您是否看到 ADC 转换在输入为2.048V 时在4095处饱和?
[/quote]