This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:9位模式下的 SCI 通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339433/tms320f28379d-sci-communication-in-9-bit-mode

器件型号:TMS320F28379D

您好!

   我需要通过 SCI 以单字形式发送9位。 因为我的从器件仅支持9位模式。 但我查看 C2000手册、TMS320F28379D 一个字最多可以发送8个位。 因此、我需要澄清一下。 有什么方法可以在 SCI 中发送9位吗?

谢谢。

萨西什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathish、

    不提供固有支持。 但根据您的应用、一种想法是您可以尝试将 SCI 配置为具有2个停止位-如果从器件仍预期9个位、而您只是尝试发送9个位、这可能起作用。 但如果要使用9位的完整范围来发送数据、这个想法是不能支持的。  

    因此、总的来说、SCI 模块不支持9位模式、但 UART 模块不支持9位模式。 对于具有 UART 模块的器件、您可以参阅 C2000外设指南。 例如、下面是最后一个 F28P65x TRM 的一个片段

    此致、

    艾里森