This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:TMDSCND28379D。

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-CC2650MA, LAUNCHXL-CC2640R2, CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338487/launchxl-f28379d-tmdscnd28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC2650MALAUNCHXL-CC2640R2CC2340R5

您好!

我希望能够以无线方式将固件更新存储到 LaunchXL-F28379D/TMDSCND28379D。

我有以下问题:

  1. 我能否将 BoostXL-CC2650MA 或 LaunchXL-CC2640R2用于该应用?
  2. 有没有 与 C2000 MCU 的无线通信兼容的 TI 芯片系列?
  3. 刷写完成后、我可以无线监控 DAC/ADC 吗?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好像在尝试从 TI 找到一款将与 F2879D 实现最佳接口的无线 MCU。 我将在这里看到谁能提供最好的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Snambiar:

    我希望你们做得好。 我们 推荐将具有成本效益的 CC2340R5 作为支持 BLE 的器件使用。

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的推荐。

    建议的 CC2340R5芯片是否会启用无线下载[OAD]功能来更新 F28379D MCU 固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2340R5的可用示例提供了适当的"构建块"来实现针对 F28379D MCU 固件更新的 OAD 功能、但是、目前还没有实现该功能的示例。 (注意:CC2340R5上的"oad examples"旨在支持 CC2340R5的固件更新)。

    为进一步操作、您可以考虑利用 UART over BLE 示例: https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/simplelink_low_power_f3_sdk-7.40/examples/rtos/LP_EM_CC2340R5/ble5stack/data_stream_UART_over_BLE
    此示例允许通过低功耗蓝牙接收 F28379D 映像、并通过 UART 将其传输到其他器件(例如 F28379D)。 在针对 F28379D 实际实现 OAD 时、还必须考虑其他注意事项(例如映像完整性检查、进入 F28379D 引导加载程序等)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、