This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320晶体选择和驱动强度要求

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340193/tms320f28386d-tms320-crystal-selection-and-drive-strength-requirement

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我正在研究使用 TMS320F28386DPTPQ DSC 进行设计的器件选择。

我将查看晶体、并遵循数据表指南(数据表中的第7.10.3.4.4节)。

我找不到可以满足 >= 1mW 要求的晶体。  

大多数符合 ESR 和负载电容要求的20MHz 晶体在大约200uW 下最大值。

权变措施是使用阻尼电阻器。 但是、我没有看到关于如何选择它的任何指导、并且我实际上不希望在可能的情况下添加一个。

 >= 1mW 的驱动器是否能够满足实际要求? 与市面上常见的晶体不符。

如果没有、TI 能否详细说明选择 Rd 的指南或推荐特定晶体或晶体系列(最好是汽车级和表面贴装)?

此 DSC 的参考设计从时钟发生器(不是晶体)获取时钟、因此无法借用参考设计。

谢谢。

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    F28386D 晶体振荡器电路能够为外部连接的晶体提供最大功率1mW。  仅当晶体的实际功耗大于晶体制造商指定的最大功率时、才需要阻尼电阻器。  您必须表征实际晶体功耗是多少、以查看它是否超过制造商指定的值。

    描述这一点并不简单,但也不是不可能的。  如果流经晶体的 R 等效值、您基本上需要了解有多少电流。  您需要一个差分探头、一个示波器和一个小值电阻器(例如、10欧姆以便于计算、并且不会引入太多电阻而导致振荡不启动。  将与晶体端子串联的10 Ω 电阻器连接到 X2。  X1端子将连接到晶体的另一端子。  将差分探头置于串联10欧姆电阻器上并测量峰峰值电压。  波形将近似为锯齿波、因此您可以将常数0.5*√3 (锯齿波的 RMS 值)与测量的峰-峰值电压/10 Ω 相乘、以使 RMS 电流达到等效 R (ESR)。  您可以通过将 RMS 电流与 ESR 相乘来获得晶体消耗的功率。  如果计算得出的功率大于制造商指定的功率、则需要使用 Rd 来保留晶体。  在这种情况下、您可以使用相同的设置、但使用更高值的串联电阻器、以便降低晶体的 Rd 和 ESR 部分上的串联电流、从而有效地降低晶体功耗。

    此致、

    约瑟夫