This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:Launchpad-F2800157和 DRV8323RS-EVM,1级构建,设置变量- motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 为1,实际结果与预期结果不一致。

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340118/tms320f2800157-q1-launchpad-f2800157-and-drv8323rs-evm-level-1-build-set-variable---motorvars_m1-flagenablerunandidentify-to-1-the-actual-results-were-found-to-be-inconsistent-with-the-expected-results

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好,!  LaunchPAD-F2800157和 DRV8323RS-EVM。 一台笔记本电脑。  在1级、Build。硬件  作为熔断进行连接。

 设置变量- motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify  为1 、  

根据用户指南、发现实际结果与预期结果不一致。

我们希望检查 EPWM 和 ADC 的配置、但在配置 EPWM 和 ADC 时我们有很大的困惑。

相关修改如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的屏幕截图、您会感到担忧、因为您的偏移值对于电压不是完全为0.5、对于电流不是完全为2048、对吗? 不必担心、结果通常处于这些值的可接受范围内。 不同器件的这些值看起来不会完全相同。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩