请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800157-Q1 您好,! LaunchPAD-F2800157和 DRV8323RS-EVM。 一台笔记本电脑。 在1级、Build。硬件 作为熔断进行连接。
设置变量- motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 为1 、
根据用户指南、发现实际结果与预期结果不一致。
我们希望检查 EPWM 和 ADC 的配置、但在配置 EPWM 和 ADC 时我们有很大的困惑。
相关修改如下: