This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:使用命令行生成失败

Guru**** 1136270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341183/tms320f280025c-build-using-command-line-fails

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: CCStudio

我在 CCS 上选择了 New⇒CCS 项目并创建了项目 test_proj。
位置:C:\test\test_proj
目标:TMS320F280025C

接下来、我尝试使用以下命令来构建 test_proj。
C:\ti\ccs1100\ccs\eclipse\eclipsec.exe -noSplash -data C:\test -ccs.autoImport -application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs。 项目 test_proj -ccs.configuration 调试
⇒失败,出现以下消息。
  清洁
  无法运行程序"make":启动失败

  错误:在路径中找不到程序"make"

之后、我用和之前一样的命令建立 test_proj、但是没有进行任何改变、编译成功了。

(1)我认为 CCS 使用 gmake 而不是 make、那么为什么会得到上述错误?
(2)为何第二个构建成功?

提前感谢您。

早尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayao、

    每个新项目是否都会发生这种情况? 您是否能够用我们的空 C2000 driverlib 项目复制此示例?

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayao、

    CCS 版本11.0、11.1中似乎存在此问题。

    建议:请更新 CCS 11.2及更高版本、应该不会出现此问题。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Ma:

    我将 CCS 升级到了11.2并且能够解决该问题。

    非常感谢。

    早尾市