This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:使用 TMDSSOLARUINVKIT 的小型太阳能电池

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343687/tmdscncd28035iso-using-mini-solar-cells-with-tmdssolaruinvkit

器件型号:TMDSCNCD28035ISO

您好!

在一个项目中、我想测试一串0.5V 的太阳能电池。 我将连接要使用的电池的链接。 由于我将仅使用10节这样的电池、因此输入电压将仅约为5V。 使用直流反激式转换器时、我期望直流电压总线输出约为15V。 我想知道 TMDSSOLARUINVKIT 是否适合这样的设置。 我不熟悉固件开发、希望使用套件的固件来实现 MPPT 和套件文档中所述的所有 ISR。

www.amazon.com/.../B081Y6R85N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、相同的 h/w 不能用于您的项目。 这款硬件是35V 输入电压和400V 输出电压直流/直流反激式转换器。 您可以通过更改一些参数来使用相同的软件。 但您需要设计自己的硬件

    沙米姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出时间解决我的问题