This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:只有16位数据线路的外部接口

Guru**** 2542250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341833/tms320f28379d-external-interface-with-only-16bit-data-line

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你好

我要 在下一个项目中使用 TMS320F28379D。 我们必须连接16位 ADC 作为外部接口。 因此,我们不想使用32线数据引脚,而是只想使用16线引脚作为外部接口,所以我们可以使用另一个引脚作为普通 GPIO 或多功能引脚吗?

此致

哈沙德·列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    只有16个数据线引脚作为外部接口,所以我们可以使用另一个引脚作为普通 GPIO 还是多功能引脚吗?

    我觉得我还不明白你的问题。

    您是否想问、如果您仅使用8个差动 ADC 输入(16个引脚)、是否可以将未使用的模拟引脚用作 GPIO?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明·科利尔

    感谢重播...

    否、我询问的是外部存储器接口引脚。 我想 使用 作为外部存储器接口连接的外部16位 ADC。 如果我们 仅使用16个数据线引脚作为外部接口、那么我们是否可以使用外部存储器接口引脚的另外16个数据线引脚作为常规 GPIO 或多功能引脚?

    此致

    哈沙德·列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshad、

    好的、我理解您的问题。 请允许我检查并尽快与您联系。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明·科利尔

    感谢您的回复。

    此致

    哈沙德·列格

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明·科利尔

    这是我身边的一个温柔提醒。 请尽快帮助、以便我们可以继续进行设计。

    此致、

    哈沙德·列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshad:

    很抱歉延迟响应、假设您已经研究过属于 F2837xD 器件的 EMIF 外设、正确吗?

     器件参考手册中的 EMIF 一章包含了更多信息、但您也可以参阅 C2000 EMIF 的设计和使用指南 以获取有关如何设计使用 EMIF 的更详细说明。 我不知道您正在使用的具体 ADC、但请记住、对外部"存储器"的支持有限、这种存储器是同步的或异步的、具体取决于可用的 GPIO。 请确保您计划了应用的其他部分所需的 GPIO 以及与 ADC 连接所需的引脚(即数据引脚、地址引脚等)。

    请告诉我、我是否误解了且打算使用不同的通信协议与外部 ADC 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer Amir:

    感谢 Replay。

    我想知道、我们将在设计中使用的 ADC 是作为并行通信的接口、因此我们会将其用作外部存储器接口。  我们的 ADC 是16位 ADC、因此只需要16个外部存储器接口数据线引脚。 另外16个数据线引脚我们将用作 GPIO、我们可以使用它吗?

    我们在 EMIF 的任何文档中都找不到这一点。 请尽快帮助我。

    此致、

    哈沙德·列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshad:

    我的回复中好像忘记了链接设计指南、我已经更新了、所以您可以 在这里或这里找到链接

    可以在器件产品页或 通过此链接找到参考手册、您可以导航到 EMIF 外设上的第25章。 还有使用 EMIF 的示例、您可以在 C2000Ware 中找到 、位于 C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\EMIF。

    EMIF 能够 将器件连接到 并行通信中、考虑到您只需要16个数据 位且地址位数少于22个、这一切应该是可行的。 有关数据传输的设计设置和时序的详细信息、您需要参考设计指南。