This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:客户使用 F28377S 启用 SysConfig 开关功能错误。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28377S, TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344906/tms320f28377s-customer-enable-sysconfig-switch-function-bug-with-f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:SysConfigTMS320F28379S

您好、专家!

我要求为我的客户提供服务。

我们要从 F28377D 迁移到 F28377s。

请从下面的 F28377切换。 您可以在下面尝试一下、这些 F28377s、F28376s、F28375s、F28374s 不支持迁移。

您可以看到目标"f28377s"无法识别、因此迁移操作在此中止。 您能帮助我们研究下面的问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试从我身边重现此问题、我能够看到此问题。

    我将把这个查询转发给 CCS_SysConfig 应用团队、进一步讨论这个问题。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    CCS 存在这一问题。 没有与您在下拉列表中看到的小写设备名称相对应的设备 xml 文件。 这将在 CCS 12.8中进行更正。

    目前、您可以选择 TMS320F28379S 器件、它是 TMS320F28377S 的超集、但在编写代码时需要注意 F28377S 上不存在哪些特性。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    您能否在  SysConfig 上的 F28377s、F28376s、F28375s、F28374s 上更正它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    是的、我们将纠正 CCS 12.8中所有 F2837x 器件的此问题。

    谢谢!

    卢克