This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02007:低成本 BLDC 电机位置控制

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-02007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349417/tidm-02007-low-cost-bldc-motor-position-control

器件型号:TIDM-02007
主题中讨论的其他器件:SFRA

尊敬的 TI 专家:

我们想要开发一种低成本 BLDC 电机位置控制、并且我们已经发现该特定的示例项目  " 设计指南:TIDM-02007在单个 MCU 上使用快速电流环路(FCL)和 SFRA 的双轴电机驱动器参考设计 包含位置循环  FCL 构建级别  5 。 我们想知道、

  • 此示例是否足以满足我们的要求?
  • 如果"是"、除此之外还有任何开发开销吗?
  • 如果是、TI 会提供何种支持?

如果还有其他方法、请推荐我们。 我们必须满足低成本和汽车级要求。   

提前感谢、

此致、

Raghu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是、TI 可以提供何种类型的支持?

    如上所述。 TI 提供一些相关的参考设计或示例、作为客户的起点。