This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何启用 herbose 控制台视图

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349164/tms320f28335-how-to-enable-herbose-console-view

器件型号:TMS320F28335

虽然 CCS 文档的描述性很少、但无论是通过查看 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html?highlight=verbose#console-view 中的文档 还是扫描界面中的所有位置、我都找不到启用详细控制台视图的选项所在的位置。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claus:

    我将 CCS12.6用于以下用途。

    1.右键点击您的项目并打开属性。

    2.在"Build"->"C2000 Compiler"->"Advanced Options"->"Diagnostic Options"->"Verbose diagnosisics"下

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢你的答复,我已经启用了这个选项,正如你指出,它一定是我要寻找的. 但是、我得到的输出似乎对调试我遇到的问题毫无用处。

    谢谢。

    克劳斯