请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 团队、您好!
我目前正在从事在 F28P65评估板上实施 CLA 的工作。 我已经成功地设置了一个控制环路并使用 CPU 和 CLA 执行了它。
通过使用 GPIO 分析来比较执行时间、我注意到 CLA 花费的时间比 CPU 更长。 我试图理解这背后的原因、但我发现的大多数比较文档主要与 FPU32相关、而不是 FPU64。
将 FPU 配置更改为 FPU32后、可以观察到 CLA 执行时间小于 CPU 的执行时间。
谢谢。
阿贾伊