This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:自检库输出格式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354204/tms320f28379d-self-test-libraries-output-format

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我尝试创建一个 PBIT 例程、因此从以下链接下载了自检库: https://www.ti.com/tool/C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

库具有 TI-COFF 输出格式、我需要它们是 ELF 格式。 我该怎么办?

谢谢。

布莱辛·西尔维斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brycin:

    请查看类似主题以了解更多信息- (+) TMS320F28379D:F2837xD_TEST_application 的自检库应用程序:构建 EABI 格式的问题- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除前导下划线后仍出现以下错误:

    >>编译失败
    Makefile:319:目标'Wasatch_POC_ACU_320.out'的配方失败
    警告#10373-D:库"../ELF/F021_API_F2837xD_FPU32.lib"包含与 src 输出文件不兼容的 TI-COFF 目标文件。 确保使用的库正确无误。
    "C:\\users\\GA1002~1\\AppData\\Local\\Temp\\{C2D06D5C-DBA8-4E67-8097-7296CD9724BD}"、第152行:致命错误#16000:目标文件具有不兼容的格式("../F2837xD_STL_CPU1_RELEASE_lib src "= TI-COFF、"./ELF/main.obj"= src)

    这些为 EABI 构建的库是否有变体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 C2000Ware_5_02_00_00更新中找到了新库。 添加以 EABI 格式编译的库文件、并从汇编文件中删除前导下划线、解决了我的问题。

    谢谢!