主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 C2000WARE
大家好、我使用的是 LAUNCHXL-F28379D、具体而言、我想使用 SPI 读取 micro SD 卡中的文本文件中的数据。
我听说之前版本的 C2000Ware 中有一个相关示例、我的版本(C2000Ware 5_01_00_00)中没有这个示例。 我尝试自己创建一个类似的项目、但遇到以下问题:
1、以前一版本的例子来看,我看到库中有操作文本文件的函数,位于"弃用"文件夹内的"fatfs"文件夹内,在我的版本中是不存在的;
2.我尝试将 "fatfs"文件夹的路径包含 在版本5_01_00_00 (...\c2000Ware_5\C2000Ware_5_01_00_00\utilities\thire_party\f2837xd\fatfs)的 Properties-->C2000 Compiler-->Include Options (包含选项)中,然后在我的项目中添加文件夹"C2000Ware_5_fatfloatfs\thire\c2000Ware\f_thire\c2000Ware\f2800\f5\fatfs\f2800\utilities\c2000Ware\fotfs)中添加文件夹。 这样、当我尝试构建项目时会出现一些错误;
3.我也尝试从 C2000Ware 的4_02_00_00版本导入文件夹"已弃用"并将其包含在编译器路径中、但编译操作后会出现一些错误。
请提供解决此问题的指导。
提前感谢您。