This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:首次调试、F2800157示例、使用工具 uniflash 无法擦除芯片闪存

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1360924/tms320f2800157-first-debugging-f2800157-sample-using-tool-uniflash-unable-to-erase-chip-flash

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的专家团队:

有一个问题需要您的帮助:

该供应商在首次调试我们的新电路板时提供了2800157样片。 我们使用闪存工具"Uniflash"擦除芯片闪存、但每个操作都不成功、显示为:

[2024/5/13下午6:40:54] [信息] C28xx_CPU1:正在擦除闪存...
[2024/5/13下午6 :40:54] [INFO_C28xx_CPU1: GEL Output :.. DCSM Initialization Start ..
[2024/5/13下午6 :40:55] [INFO_C28xx_CPU1: GEL Output :... DCSM 初始化完成..
[2024/5/13下午6:40:55] [INFO_C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域1)失败。
[2024/5/13下午6:40:55] [INFO_C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域2)失败。
[2024/5/13下午6:40:55][ERROR]  C28xx_CPU1:在0x8058处设置操作"保持暂停"时出现故障断点:(ERROR -1066 @ 0x8058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真软件包12.70.00059)
[2024/5/13下午6:40:55] [警告] C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
[2024/5/13下午6:40:56] [ERROR] C28xx_CPU1:在0x8154处设置操作"保持暂停"时出现故障断点:(ERROR -1066 @ 0x8154)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真软件包12.70.00059)

此致、

Jack He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    似乎已将密码/密码编程到用户 OTP 中。 在您能够擦除闪存前、您将需要提供正确的密码来解锁这个部分。

    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    感谢您的答复。

    问题已解决。 F2800157的 RESET 引脚受到与其相连的其他电路的脉冲信号干扰、该引脚在断开后正常。

    谢谢。

    插孔