This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:启用 DCSM 后、解锁后无法将代码加载到闪存

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363872/tms320f28p650dk-cannot-load-codes-to-flash-after-unlocked-when-dcsm-is-enabled

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好、Champs:

在 C:\ti\c2000\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28p65x\examples\C28x\DCSM\ccs 中的"dcsm_security_tool"中、在 SysConfig 中设置 Zone1密码和相关 GRABRAM 和 GRABSECT、将"cpu1_Flash"设置为"active"并编译、将闪存加载到 F2865x".launchx"的闪存文件中。  然后关闭 Launchpad 并再次打开、连接它并首先使用正确的密码成功解锁、然后加载相同的".out"文件、但会出现以下错误:

为什么在闪存已解锁时不能对其进行重新编程? 您能提供帮助吗?

谢谢!

此致、

林达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    您能否在片上闪存工具中检查是否启用了"闪存编程操作后复位"? 如果您已配置自定义密码并且此复选框保持启用状态、则该区域将在您能够对闪存进行编程之前被锁定。

    谢谢!

    卢克