This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:安全启动和仿真启动

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366015/tms320f28386d-secure-boot-with-emulation-boot

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

在 CCS 存储器窗口中、将 BOOTPINCONFIG 位置(0x0D00)设置为0x5AFFFFFF、并将 BOOTDEF 位置(0x0D04)设置为0x0000000A。

我按照  以下示例修改 BOOTPINCONFIG 和 BOOTDEF、如下所示。

我的操作是否正确?  由于我在执行这些步骤后失败。 它仅显示在目标器件上发生了复位。

我不控制 GPIO 切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:您使用哪些 GPIO 作为引导模式选择引脚?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导模式的硬件配置为闪存

    我们是否需要为 CPU1引导模式选择更改此硬件引脚配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您知道是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    您是将引导模式选择引脚驱动为11还是00? 由于您已经编写了自定义引导设置、引导模式00将是闪存引导、而不是引导模式11。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有使用 自定义启动设置。 只想在 SPICE 中成功运行示例、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    请参阅 TRM 一章中的此表:

    您能否尝试在 EMUBOOTPINCONFIG 的开头使用0xA5、而不是0x5A?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改新的板后、我现在可以通过 仿真启动成功运行示例(建议用于示例/开发)。

    需要注意的一点是在内存浏览器中进行高字节和低字节分配。

    另一个问题:  

    我没有执行任何其他操作来使要通过身份验证的闪存扇区已预先配置为 Zone 1 EXEONLY。

    但我将成功运行该示例。 因此、我想与 TI 专家确认、这是否强制要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    简单来说、安全启动/ CMAC 函数能够在 EXEONLY 存储器上执行 CMAC 计算。 在常规安全或非安全存储器上也可以轻松地做到这一点。

    谢谢!

    卢克