This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:编译器分析器警告 VS MISRA C 或 CERT C

Guru**** 2393885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369047/tms320f280039-compiler-parser-warnings-vs-misra-c-or-cert-c

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 C28编译器 Parse 警告是否与 MISRA C 或 CERT C 标准有任何关系。

以下是他们正在谈论的解析器警告;

C/C++分析器错误/警告
ID #错误/警告文本

0"未知错误"
1"文件的最后一行在没有换行符的情况下结束"
2"文件的最后一行以反斜杠结尾"
3 "#include 文件%sq include 自身"
4"内存不足"
5"无法打开源文件%sq"
6"在文件末尾未关闭注释"
7"无法识别的令牌"
8"缺少结束报价"
9"不允许嵌套注释"
10 "#"不在这里"
11"无法识别的预处理指令"
12"先前出现语法错误后在此处解析重新启动"
13"需要一个文件名"

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我的客户想知道 C28编译器 parse 警告是否与 MISRA C 或 CERT C 标准有任何关系。

    编号 - George