This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:用于外部运算放大器的带隙、内部基准电压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369401/tms320f28p650dh-bandgap-internal-ref-voltage-for-external-opamp

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

您好!
我是否可以将内部基准/带隙作为外部运算放大器的基准? F28P55是否相同?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们不建议将内部带隙基准电压用于其他目的。  将内部 Vref 输出到 VREFHI 引脚的原因是、它必须由一个电容器(根据模式的不同、为2.2uF 或4.7uF)在外部进行滤波、不用于任何其他用途。

    此致、

    约瑟夫