主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我仅使用区域2来保护闪存的扇区9、我还对 CSM 密码进行了编程
Z2CSM PSWD0:FFFF FFFF
Z2CSM PSWD1: E3FF FFFE
Z2CSM PSWD2:FFFF FFFF
Z2CSM PSWD3:FFFF FFFF
我当前未使用区域1、区域1存在默认 CSM 密码。
我的疑问如下:
1) 1)即使我的代码是从 扇区0 -扇区6 ,我无法通过 uniflash 加载映像,而没有 更正 CSM 密码。
即使代码要刷写到不安全的存储器区域、我是否需要匹配 CSM 密码?
(我参考了本次讨论 TMS320F28379D:首次使用 UniFlash 配置 DCSM、 并将控制器 等待引导模式 使用 LaunchPad 上的引脚)
2) 2)我 甚至无法读取代码(验证图像/读取存储器) 与 CSM 密码匹配后 。
3) 3)我在 CCS 中尝试、我能够使用在 闪存设置 创建新项目。
如果我看到 B0_SECTSTAT 寄存器 ,我可以看到从0到6的所有其他扇区都是不安全的。

但是、当我尝试输入 Z2_CSMKEY1中存在错误的 CSM PSWD ,与扇区8一起,所有其他扇区都受到读取保护。
扇区0起始地址为0x81000
img1:具有 CSM PSWD 匹配 Img2:使用 错误的 csmKey1
有人能澄清我对此的疑虑吗?
谢谢。
吉万



按钮、发现链接指针值 更新 为零。