主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-BUCKCONV、 SFRA、 TIDM-DC-DC-BUCK、 powerSUITE、TMDSEMU110-U、 LAUNCHXL-F280049C、 SysConfig
您好!
最近、我使用 LAUNCHXL-F280049C 和相应的 C2000数字电源降压转换器 BoosterPack (BOOSTXL-BUCKCONV)、严格遵循了有关 TIDM-DC-DC-BUCK 的用户手册中所述的步骤。
在实验过程中、我遇到了一些可能需要您帮助的问题。
在实验1的实时调试模式下、当 ePWM 高侧的占空比设置为0.3时、实际检测到的输入和输出电压以及输出电流与文档中所述的远有差异、如图1所示。

图1
如果我将1写入 BUCK_activeLoadEnable 和 BUCK_activeLoadContEnable、则会出现类似的条件、如图2所示。 似乎所有值都大于实际值。

图2
同样在实验练习一中、运行 SFRA 并将结果与用户手册中显示的结果进行比较后、交叉频率、增益裕度和相位裕度并不是预期值、如图3所示。

图3
在实验2中、运行补偿设计器、加载在实验1中生成的 SFRAData.csv 并点击 Save COMP 后、我启动 SFRA 扫描、发现它们与用户手册中所述的不同、如图4所示。 我不知道为什么会发生这种情况。

图4
在实验2中、我尝试将 ctrlZpk 的结构的 Kdc 减小到4000、将1写入 ctrlUpdate 以测试 DCL 补偿器、但我感到非常意外的是、会触发过流跳闸、如图5所示。 我必须将 BUCK_vOutCongress 降低 Ref_Volts 至0.0V、然后向 BUCK_iOutTripFlagClear 写入1以退出过流跳闸。

图5