请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具与软件:
在我们的一个项目中、我们需要使用以太网和 EtherCAT 通信。 我们已选择 TMS320F28388D 处理器并计划将其 CM 内核用于此活动。
使用 F28388D 的176引脚 HLQFP 封装时、我们观察到大多数以太网引脚均与 EtherCAT 进行多路复用、但我们发现一起使用以太网和 EtherCAT 特性很困难。
在176引脚 HLQFP 封装本身中是否有任何方法可以同时使用 EtherCAT 和以太网特性。 这将有助于我们避免将 nFBGA 封装(337引脚)与多层 PCB 搭配使用。