This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:IQMath

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369366/tms320f28069m-iqmath

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、C2000WARE

工具与软件:

您好!
您能告诉我 motorware/...中包含 IQmath_fpu32.lib /iqmath/lib 的用途与 Qmath_Boot 2806xRevB_38452-MSymbols.lib/2806xRevB_457.lib Qmath_Boot 包含在 motorware/.../fast/lib/f2806x.中的 IQmath.lib/ IQmath_fpu32.lib 的用途
1/这些库与 RAM 实现和 ROM 实现有何关系。  
2/如果我要从 ROM 中实施 IQmath,这是否意味着我只需包含 2806xRevB_SC44_MSymbols.lib Qmath_Boot 而不包含 IQmath.lib 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的主题专家是 OOO、可以在6月10日的一周内回复。  由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:
    提醒一下、我的问题尚未解决。 TI 是否还提供有关此问题的专家?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROM 符号 lib 包含 ROM 中存在的某些 IQMath 表的地址、用户可以利用这些表。

    请参阅 C2000Ware 中 IQMath 用户指南的3.5和3.6。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\math\IQmath\c28\docs