工具与软件:
我设计了基于 SiC MOSFET 的三相两级电压源逆变器、当 我尝试在高于280V 的直流电压下运行硬件原型时、PC 与微控制器断开连接、而且 Code Composer Studio 中显示的错误如下:
IcePick_C_0:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序函数返回了无效的状态或错误。 (仿真软件包9.12.0.00150)
IcePick_C_0:尝试20次后无法确定目标状态
IcePick_C_0:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试
C28xx_CPU1:JTAG 通信错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的其中一个 FTDI 驱动器功能返回了无效状态或错误。 (仿真软件包9.12.0.00150)
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试。
有关如何解决此问题的任何建议。