工具与软件:
您好!
对于 F28379D 微控制器:
在我要使用 ADC 的项目中、我已经为 ADC 完成了以下配置:
12位分辨率
ADC 时钟预分频器为4
SOC0通道为单端通道
SOC0采样窗口设置为15 (75ns)
中断脉冲模式:在转换结束时发生
SOC0触发仅限软件
ADC_enableContinuousMode 与 ADC_INT_number1一起使用
使用 ADC_INT_number1以及 ADC_setInterruptsource 函数来配置 ADCA 和 SOC0的中断源
启用中断
清除中断状态
强制使用 ADCA 和 SOC0的 ADC_FORCESOC 开始转换。
ADC_clearInterruptstatusADCA、ADC_INT_number1);
从 RESULT0寄存器 ADCRESULT0读取 ADC 结果
我已在 ADC 通道(ADCIN0)提供2V 直流、并且未获得稳定的样本。
基准电压为3V。 根据计算、我应该得到:
ADC 采样= 2V * 4096/3V = 2730
我将在每250us 采样160个样本(CPU 计时器中断)。 下图 是我获得的示例数据:
那么、您能否告诉我 ADC 采样出现这种不稳定性的原因、并尽快提供解决方案、因为这对我来说非常紧迫。
提前感谢!!