This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EtherCAT C2000Ware 示例

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376072/tms320f28p650dk-ethercat-c2000ware-examples

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 C2000Ware 中为 EtherCAT 运行示例代码。 我在 TwinCAT 的"Available EEPROM Description"下找不到用于对控制卡的 EEPROM 进行编程的德州仪器(TI)公司菜单。

此外、这是运行 PDI HAL 示例后 ESC 寄存器的状态:

0x000中的数据对应于 EtherCAT 控制器的类型。 "145"的数据是什么意思? 同样、地址4 (支持的 FMMU 通道数)中的"2056"意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susmitha,  

    [报价 userid="610717" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376072/tms320f28p650dk-ethercat-c2000ware-examples "]我无法在 TwinCAT 中的"Available EEPROM Description"下找到用于对控制卡的 EEPROM 进行编程的德州仪器(TI)公司菜单[/QUOT]

    完成用户指南中给出的上一步后、该选项将会显示。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 问题的第二部分如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    中的数据对应于 EtherCAT 控制器的类型。 "145"的数据是什么意思? 同样、地址4 (支持的 FMMU 通道数)中的"2056"意味着什么?

    有关这些寄存器的说明、请搜索"et1100数据表 II 寄存器说明"。

    该 IP 是由 Beckhoff 设计的、因此您最好将这些问题直接转给 Beckhoff/ETG。

    此致、

    Ben Collier