This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ADC 输入电阻

Guru**** 2977580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376664/tms320f280049-adc-input-resistance

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望对点1电压进行采样。 当提供12V 输入时、它应该为3V、但当使用 ADC 采样时、它只有2.7V。  

您能告诉我为什么会发生这种情况吗?  是否具有 ADC 等效阻抗?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 ADC 输入电路模型、请查看数据表或 TRM。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我已经看到这一点、但仍然不知道  ADC 等效阻抗。 您能帮助我理解 ADC 输入模型吗?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane

    您是否见过此应用手册?  https://www.ti.com/lit/spract6

    我不确定我是否理解您的问题。 显示了内部 ADC 电路的模型。  

    此致、

    Ben Collier