This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:LP-XDS110是否可以在新设计中与 F28069M MCU 配合使用?

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376647/tms320f28069m-can-lp-xds110-be-used-with-f28069m-mcu-on-new-design

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110

工具与软件:

LP-XDS110是否可以在新设计中与 F28069M MCU 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F28069需要 TMS、TCK、TDI、TDO、TRST JTAG 信号。 某些 Launchpad XDS110将会公开所有这些引脚、这些引脚可以与  F28069M MCU 一起使用。 如果这些引脚未全部暴露、则需要使用不同的调试探针。

    另请注意、使用跳线连接 JTAG 时、信号质量有时可能较差。  

    此致、

    Ben Collier