This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:Launchpad 无法通过 Uniflash 下载程序

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373733/launchxl-f2800157-launchpad-is-not-able-to-download-programs-via-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

通过 uniflash 下载.out 程序时、我的2800157 Launchpad 出现以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您是否能够通过 CCS 加载?   

    2) 2)如果不闪存、您是否能够使用 CCS 加载到 RAM?

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、因为我没有收到您的回复。

    如果您还有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、
    Vamsi