This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:非法组合逻辑

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382320/tms320f28p650dk-illegal-combo-logic

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的支持团队:

 EPwmxxMinDbLutRegs 实例在 C2000Ware_5_02_00_00上是否可用?

通过查看文件 f28p65x_epwm.h 文件、  定义了数据类型结构 MINDB_LUT_REGS、但未链接到任何实例。

谢谢你

Ettore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ettore 您好、

    我已经提交了一个针对此问题的 TT、应该有一个专门的实例。 我来向软件团队确认一下。

    此致!

    Ryan Ma