请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
解决不相关的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
解决不相关的问题。
尊敬的 DK:
由于32RHB 封装中的引脚减少、因此 ADC Vref 模式的唯一选项是使用外部基准模式、因为 VREFHI 在内部连接到3.3V 电源。 32RHB 封装不支持内部基准模式。 为了确保正确的配置、请使用函数 ADC_setVREF ()并使用参数 ADC_reference_external。 为两个 ADC 模块执行此操作。 除了为 VREF 设置正确的寄存器值之外、还会应用正确的 ADC 偏移、因为偏移 取决于 VREFHI 配置。
此致、
Joseph