This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:相电流波形不是正弦波并且在负载条件下振荡

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384521/tms320f2800157-phase-current-waveforms-are-not-sinusoidal-and-oscillating-under-load-condition

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353

工具与软件:

团队成员、您好!

在开发定制电路板的过程中、我们使用 DRV8353和 f2800157 Launchpad 对定制电路板进行了测试、以确保电机在移至定制电路板之前可以正常工作。

我们使用通用电机代码来运行电机。

在我们的定制电路板中、我们不使用 DRV8353栅极驱动器 IC、而是使用基于光耦合器的栅极驱动器 。我们使用的是具有更大容量的 IC、而48V 电机在负载条件下运行已经证明了这一点。

我们在定制电路板中使用 F2800157微控制器、在两个相位中使用基于霍尔的电流传感器、并根据这些值推导出第三个相电流。

目前、我们使用的是48V 霍尔电机、我们能够通过反馈来运行电机、但当我们在启动阶段运行电机时、会在所有相位上消耗大量电流、并且在2-3秒后会降低至某个值。

在负载条件下、相电流会振荡、请建议解决此问题的正确方法。

即使我增大 speed_ref 值也会消耗大电流、并减小到较小值。 我在下面分享了全部三个相位的电流波形、请参考一下。

        e2e.ti.com/.../Phase-current-waveform-during-starting-phase.mp4

我已经在现有 MCU 中验证了由其他人开发的电流波形、但在这里、我们将在空载甚至负载条件下获得正确的正弦波形。 我在下面分享了负载条件下的相电流波形、请仔细检查一次。

在较低的 RPM 和较低的扭矩下、相电流问题更多。  在较高的 RPM 和较高的扭矩下、相电流问题非常小。

但相电流的波形图看起来还是不是正弦波、它的形状看起来非常糟糕。

下面我根据 dyno 测试分享了扭矩与相电流的关系图、请仔细检查一次、并建议我如何消除这一个。

请您告知我如何处理上述问题?

此致、  

Kirana H P