This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:CPU2 CAN##39;t 擦除/写入闪存组

Guru**** 2522180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384113/tms320f28p650dh-cpu2-can-t-erase-write-flash-bank

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

定义:  Bank0、Bank1用于 CPU1、Bank4用于 CPU2。  

步骤1:DSP 运行、在此条件下、CPU1可以操作组1 R/W 组1。  CPU2可以看到组1。

步骤2:使用寄存器 BANKMUXSEL 使 CPU2可以访问组1。  然后、CPU2可以在调试窗口中访问组1。  但 CPU2无法擦除或写入组1。    还需要设置其他什么寄存器?   此问题阻碍了我们的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到寄存器 SEM。   很抱歉打扰您。