This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:编译器速度与大小之间的权衡选项

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387723/tms320f280039-compiler-speed-vs-size-trade-offs-options

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我是否可以知道优化级别选择关闭、速度与尺寸权衡 选项 是否有效?

例如,以下两种情况下生成二进制代码是否相同?

案例1:-Ooff --opt_for_speed=2

案例2: -Ooff --opt_for_speed=4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但也可能有一些差异。  但不会太多。  选项 -- opt_level ( -O 等效项较短)指示编译器在做出优化决策时一次考虑的代码量。  大多数优化可同时提高速度和减小尺寸。  但有一些优化会牺牲速度和尺寸。 即它们在提高一个值的同时降低另一个值。  对于这些少数优化、可以使用 -- opt_for_speed 设置用于指示编译器平衡这种权衡。  因此、您通常希望这样做 -- opt_level 尽可能高、而不考虑的设置 -- opt_for_speed .

    谢谢。此致、

    -George.