This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:选择 Bootdef 0x01时的 SCI 引脚冲突

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387827/tms320f28p650dk-sci-pins-confrimations-when-selecting-bootdef-0x01

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

大家好!   

我想引导并等待   256 BGA 封装中的 SCI、i m  

现在 引导 DEF 设置为0x01 (等待 SCI)、 因此 GPIO 12和 GPIO13 必须是  SCI 的 TX 和 RX   

现在的问题 : 如果我查看 TRM (最新网页)中的表14-7  "GPIO 多路复用引脚" ,我可以看到在复位时  GPIO12和13是 EPWM7 a 和 b  --> 那么它们如何可以是用于引导的 SCI TX 和 RX ?

建议您 在改用 ePWM 之前先输入并配置 GPIO   

可以帮帮我吗?

谢谢你  

BR
Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlo:

    当器件启动时、它将查看专用引导引脚、以确定选择哪种引导模式。 如果您已将引导引脚设置为选择 SCI 引导模式、则在默认情况下、SCI 引导加载程序例程会将这些 GPIO 初始化为 SCI 引脚、并使用它们将程序加载到器件中。 如果不使用 SCI 引导模式、而是(例如)引导到闪存、GPIO 将保持其默认信号状态、如 GPIO 多路复用中所述。 GPIO 可以初始化并用作在 main()中定义的 ePWM 引脚。

    如果您想尝试为 SCI 引导选择不同的 GPIO、您可以这样做、以便使用非默认的 SCI 引导引脚。 器件的 SCI 引导加载程序以及器件的技术文档中显示了这些选项:

    上面还有一个类似的主题、如果您认为它有用:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975662/tms320f28388d-tms320f28388d-how-to-change-the-sci_a-pins-for-sci-boot 

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison  

    非常感谢你的澄清  

    ROM 引导 需要 正确设置引脚  

    BR
    Carlo