This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:PWM

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388102/tms320f2800137-pwm

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

这是一个紧急问题、因为我的客户的项目正在等待。

当芯片触发看门狗复位时、不会立即下拉 PWM、而是会持续处于500us 的高电平、从而导致 PFC 的 IGBT 爆炸。  

重复实验50次将导致一个异常。

主要波形如下。

进入看门狗复位状态、复位期间、主继电器被下拉至地、为什么 PWM 输出仍为高电平、不被拉至地。
图片1/2:
绿色:PFC 控制端口- PWM 波形
蓝色:整流桥两端的波形
粉色:PFC 电流波形
黄色:主继电器波形—GPIO 端口

2.图片3:

  

这是一个相对完整的波形图。
绿色:PFC 控制端口- PWM 波形;蓝色:整流桥两端的波形;粉色:PFC 电流波形;黄色:主继电器波形- GPIO 端口

3.图片4/5:

复位2ms 后、主继电器的控制重新提升
绿色:PFC 控制端口- PWM 波形;蓝色:整流桥两端的波形;粉色:PFC 电流波形;黄色:主继电器波形- GPIO 端口

4.Picture_6:

这是 PWM 振荡的波形图
绿色:PFC 控制端口- PWM 波形;蓝色:整流桥两端的波形;粉色:PFC 电流波形;黄色:主继电器波形- GPIO 端口

5.图片7.

以下是正常波形、黄色为芯片复位端口、绿色为 PWM 控制端口

6.图片8

以下是正常条件下的波形、黄色是芯片复位端口、绿色是 PWM 控制端口(PWM 端口被下拉至地)



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    您能否分享一下电路板原理图? 在看门狗复位期间、您是否能够看到 PWM 的 TBCTR 复位为0或停止计数?

    此致!

    Ryan Ma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    IGBT 为 STGWA40HP65FB2:https://www.st.com/resource/en/datasheet/stgwa40hp65fb2.pdf

    在 图4/5中也是错误的、黄色波形的 GPIO 不是3.3V 或0V。

    此致

    Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    [报价用户 id="565380" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388102/tms320f2800137-pwm "]

    当芯片触发看门狗复位时、不会立即下拉 PWM、而是会持续处于500us 的高电平、从而导致 PFC 的 IGBT 爆炸。  

    [报价]

    他们是否能够根据看门狗复位使用触发区来关闭 PWM? 使用一次性跳闸应能立即关闭 PWM 以确保 PWM 保持低电平。

    此致!

    Ryan Ma