This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 DAC 实现的 ePWM 载波

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392740/tms320f28379d-epwm-carrier-through-dac

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

如何通过 DAC 获得 ePWM 载波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    在 ePWM 模块上、我们不会生成载波、而是根据用户设置的 TBPRD 和 PWM 模块的输入时钟、PWM 在时基计数器上运行、这类似于载波频率。 我强烈建议您参考技术参考手册中的 ePWM 一章的时基部分。

    如果要将载波配置为特定频率、则需要 相应地配置 TBPRD 寄存器。