我有一个379D 芯片项目、同时使用了两个 CPU。 未启用 DCSM 的工程在调试模式下和在两个 CPU 上独立运行正常。 我首先开始将 DCSM 模块实施到 CPU1中、然后可以成功进行调试(不记得我是否当时尝试了独立操作)。 我最终将 DCSM 实现到 CPU2中。 现在发生了以下情况:
-我可以使用 JTAG 成功连接和加载两个 CPU ,但不能运行其中一个 CPU ,但我可以看到所有 DCSM 设置在寄存器,观察窗口和片上闪存选项卡正确
-我只需加载 CPU 1并在连接 JTAG 的情况下正常执行代码,但不能独立执行。
-我不能让 CPU2在任何配置下运行,无论是 JTAG 还是独立
我在这里遗漏了什么?
谢谢!
Mike