This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:关于 Xbar 使用

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390976/tms320f280025-about-xbar-use

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

尊敬的专家

ti280025的模拟比较器端口能否连接到另一个比较器端口?
例如、如果硬件只有一个 CMP1、是否可以通过软件实现 Cmp1、Xbar 和 cmp2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="470630" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390976/tms320f280025-about-xbar-use ti280025的模拟比较器端口能否将 xbar 连接到另一个比较器端口?
    例如、如果硬件只有一个 CMP1、是否可以通过软件实现 Cmp1、Xbar 和 cmp2?[/QUOT]

    这无法使用内部硬件实现。 您可以使用外部多路复用器来完成类似的任务。  

    此致、

    Ben Collier