This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:电源定序

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392347/tms320f28377s-power-sequencing

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

团队、  

您能帮助回答我客户的电源定序问题吗?

  1.  中说明了以下"必须同时打开和关闭 VDDOSC 和 VDD。 当 VDD 关闭时、VDDOSC 不应上电。 对于未同时为 VDDOSC 和 VDD 供电的应用、请参阅 TMS320F2837xS 实时 MCU 器件勘误表中的"INTOSC:不使用 VDD 为 VDDOSC 供电可导致 INTOSC 频率漂移"公告。  
    1. "开"和"关"是什么意思、这是否指第50页上的最低建议运行条件?  也就是说、只要 VDD 低于1.14V、VDDOSC 就应低于3.14。  
    2. "同时"是什么意思?我们在 VDD 交叉点1.14V 和 VDDOSC 交叉点3.14V 之间谈论毫秒、微秒、纳秒还是更快的呢?  
    3. 或者这是否仅仅意味着3.3V 和1.2V 稳压器的使能引脚应来自同一个电源、并且两个稳压器都需要满足330至10^5V/s 的斜升速率规格?  
      1. 如果是、它们是否都必须以相同的速率斜升、或者它们是否能够以 满足斜升速率规格的不同速率斜升?  这将有助于满足以下要求"不支持内部 VREG。 VREGENZ 引脚必须连接到 VDDIO、并且外部电源用于为 VDD 提供1.2V 电压。 在斜升期间、VDD 应保持不高于 VDDIO"、因为 VDDIO 和 VDDOSC 由同一电源供电。
  2. 我们计划实施外部电压监控器、以监控3.3V 和1.2V 电源轨并在它们超出建议的工作范围(3.14-3.46和1.14-1.26)时跳闸、如果它们超出此范围、电压监控器将使 XRS 条引脚拉低并具有开漏输出。
    1. 如果任何电源轨超出建议的工作范围、是否可以保证 XRS 引脚响应和复位器件?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Viktorija:

    感谢您的耐心。

    以下是您的问题的答案:

    1)

    答:是的

    b: 这意味着 VDD 和 VDDOSC 的斜升速率符合"6.9.1.4.1电源斜升速率"中给出的要求 、并且在斜升期间、VDD 应保持不超过 VDDOSC。  

    c.是的、两种稳压器都需要满足330和10^5V/s 的斜升速率规格 它们可以采用不同的斜升值、但 在斜升期间 VDD 应保持不高于 VDDOSC 0.3V。  

    2)

    答:是的

    此致、

    哈迪