工具与软件:
大家好!
我有一个特殊的问题、想知道 DSP 芯片是否能解决这个问题。 我目前使用在192 MHz 上运行的 ARM Cortex M4F、虽然它工作、但我对高端性能仍然不太满意。 我将运行一个自定义固件、用于将 gcode 转换为 C02激光 或 CNC 机器的运动。 由于固件使用大量的数学函数(单精度浮点) sqrt、sin、cos、abs、floor ceil、trunc 等。 DSP 芯片是否能够更快地处理此数据以实现我所需的更高速度? 我以前从未使用过 DSP 芯片、因此我提出这些问题。 我不想假设任何东西,去买一个板,程序员,和所有的设备,然后发现我 花了钱的东西,可能不会做我想做的。 DSP 芯片是否适用于此类应用?我将如何从中受益? 如果运行良好、与 ARM 芯片相比有何优势?
我想让 TMS320F28335-Q1更符合运动控制应用的要求、但乐于使用它。 我需要具有闪存、高 SRAM (160K+)的东西、需要具有 I2C、UART、PWM、32位计时器等。
有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢!
Eric Norton