This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CLB 失败

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396840/tms320f280025c-clb-failed

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

你好。
我在 TMS320F280025C 上使用 CLB、尽管 CLB1工作正常、但使用相同输入来确定输出的 CLB2始终处于完全不输出的状态。 是否有任何可能的原因? 我们已确认在 syscfg 文件中启用了 CLB2。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    我明天会回到你身边。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的答复。
    我正在等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    在 main.c 文件中启用 CLB1和 CLB2时钟的方式是否有区别? 如果您与我共享它、我也可以检查您的.syscfg 文件。

    谢谢!

    Luke