This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:F28P65器件中有多少个 CAN 内核?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397137/tms320f28p650dh-how-many-can-core-in-f28p65-device

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

大家好、团队成员:

F28P65上有两个 MCAN 模块、但我对下图很困惑、所以两个 MCAN 使用同一个 CAN 内核?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    F28P65有两个 MCAN 实例:MCANA 和 MCANB。 MCANA 和 MCANB 有自己的 CAN 内核、消息处理程序和消息 RAM。 它们还具有自己的配置寄存器。