请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800157-Q1 主题中讨论的其他器件: TIDM-02012
工具与软件:
Dears、
客户可参考 TIDM-02012设计5KW EV 汽车 HVAC 电压调节器控制器、其中 MCU 更改为 TMS320F2800157-Q1。 附件为客户的原理图。 您能帮助查看原理图吗? 谢谢!
客户有一些问题、您可以帮助回答吗? 谢谢。
VREFHI 使用内部基准源。 建议设置什么电压? VREFLO 直接接地是否合理?
2.是否可以通过内部比较器 COMPSS 为三相电流和电压提供过流和过压保护?
是否需要对总线电流进行采样? 是否需要相电压采样?
e2e.ti.com/.../BYD_5F00_EWE_5F00_TI_5F00_157_5F00B96548689F6C1A905F00_240720.pdf