This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:对于大于0xFFFF (16位)的段、由链接器生成的 CRC 表为空

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401338/tms320f28379d-linker-generated-crc-tables-empty-for-section-bigger-than-0xffff-16bit

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

嗨、
目前、链接器无法为更大的段生成 CRC 表。 一旦表条目大于16位、它就会变为空。 运行时校验和显然无法实现。 除了将其分解为更小的单位之外还有什么建议吗?
托比致以亲切的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将这些文件以 zip 格式放置:链接器命令文件、映射文件和最终可执行文件。  请 在下一篇文章中附加该文件。

    谢谢。此致、

    -George.